Kompetenzen fördern, Wachstum stärken
Praxisbeispiel
Kompetenzen fördern, Wachstum stärken
Trainer Martin Heib begleitet Installateure in einem praxisorientierten Workshop. Innerhalb von zwei bis vier Stunden setzen die Teilnehmer theoretisches Planungswissen mit dem Produktportfolio von Hager in praktische Kompetenz um.
Stärkere Elektrofachbetriebe, weniger Gewährleistungsfälle, sicherere Gebäude: Die Schulungsprogramme von Hager schaffen Mehrwert weit über den Schulungsraum hinaus. Eine formelle Wirkungsanalyse liefert die Zahlen, die diesen Nutzen belegen.
Zahlen und Fakten
geschulte Installateurinnen und Installateure pro Jahr
weniger Nacharbeiten auf der Baustelle
höherer durchschnittlicher Auftragswert
Webinare pro Jahr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Deutschland (2025)
digitale Lernende
In einem Schulungszentrum in Blieskastel verdrahtet eine Gruppe von Elektrofachkräften einen simulierten Zählerplatz nach den neuesten normativen Anforderungen. Im Raum herrscht konzentrierte Ruhe – unterbrochen nur vom Klicken der Klemmen und gelegentlichen Fragen an den Schulungsleiter. Am Ende des Tages verfügen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Kompetenzen, die sie am Morgen noch nicht hatten. Der Mehrwert zeigt sich anschließend im praktischen Einsatz auf Baustellen in ganz Europa.
Das Schulungsökosystem von Hager umfasst allein in Deutschland drei Schulungszentren mit 22 fest angestellten Dozentinnen und Dozenten, 300 Webinaren pro Jahr und mehr als 40.000 digital Lernenden. Im Jahr 2025 nahmen 84.081 Personen an den Schulungs- und Informationsangeboten in Deutschland teil. Der Umfang ist beeindruckend. Die entscheidende Frage, die sich Hager stellt, war jedoch, ob auch der Nutzen entsprechend groß ist.
Den Nutzen quantifizieren
Um dies zu untersuchen, führt Hager eine Bewertung des Social Return on Investment (SROI) durch, die in mehreren Phasen erfolgt. „Schulungen sind ein strategisches Unterscheidungsmerkmal für Hager. Indem wir frühzeitig schulen, verschaffen wir uns einen Vorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern“, sagt Yves Peters, Training Manager. „Wir wollten uns jedoch nicht allein auf unseren Eindruck verlassen, sondern den Nutzen, den wir täglich beobachten, mit belastbaren Zahlen belegen.“
Die Schulungen im Bereich Gewerbegebäude bei Hager orientieren sich konsequent an der Praxis auf der Baustelle. Sie geben Installateurinnen und Installateuren Raum, mit realen Komponenten zu arbeiten, und das Vertrauen, neue Techniken unmittelbar in der Praxis anzuwenden.
Die ersten Ergebnisse bestätigen, was die Schulungsteams schon lange aus der Praxis kennen. Nach Schulungen in den Bereichen Energiemanagement, Elektromobilität oder Smart Home erweitern Installateure ihr Leistungsangebot und übernehmen Projekte, die sie zuvor ablehnen mussten. Fallstudien zeigen einen Anstieg des durchschnittlichen Auftragswerts1 um 22 bis 40 %. Die Zahl notwendiger Nacharbeiten auf der Baustelle sinkt um bis zu 50 %2. Dadurch werden Kapazitäten frei und Materialverschwendung wird reduziert. „Wer unsere Schulungen zu Energiemanagement oder Elektromobilität absolviert, kann Dienstleistungen anbieten, die zuvor nicht zum eigenen Leistungsportfolio gehörten. Das schlägt sich unmittelbar im Umsatz nieder“, erläutert Yves Peters.
Schulungen sind ein strategisches Unterscheidungsmerkmal für Hager. Indem wir frühzeitig schulen, verschaffen wir uns einen Vorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern.
Bindung, Vertrauen und geringere Gewährleistungskosten
Die Vorteile wirken sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus. Gut geschulte Fachkräfte installieren Produkte fachgerecht. Das führt zu weniger Gewährleistungsfällen, geringeren After-Sales-Kosten und Produkten, die während ihrer gesamten Lebensdauer wie vorgesehen funktionieren. Für die Endnutzer bedeutet dies eine besonders sichere und zuverlässige Installation durch qualifizierte Fachkräfte. Diese Erfahrung stärkt dauerhaft das Vertrauen in die Marke Hager.
„Unsere Schulungen sind vollständig in unser Customer Relationship Management (CRM) integriert. Nach jeder Schulung stellen wir Unterlagen, Produktinformationen und kontinuierliche Unterstützung bereit. So bleiben Installateure dauerhaft mit Hager verbunden“, sagt Yves Peters. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Schulungsprogramms nutzen digitale Werkzeuge wie Hager Ready und Hagercad, entwickeln ein tiefes Verständnis für das Produkt-Ökosystem und berücksichtigen Hager-Lösungen häufiger bei zukünftigen Projekten. Der Bindungseffekt ist messbar und wächst mit der Zeit.
Auf einen Blick
Das Risiko: Der gesellschaftliche, wirtschaftliche und ökologische Nutzen der Installateurschulungen von Hager wurde bislang nicht systematisch quantifiziert. Damit blieb ein wesentlicher Beitrag zur Energiewende bislang undokumentiert.
Der Ansatz: Eine dreistufige SROI-Bewertung gemeinsam mit Anthesis – Fallstudie (2026), vertiefte Analyse (2027) und vollständige monetäre Bewertung (2028).
Das Ergebnis: Bis zu 40 % höhere durchschnittliche Auftragswerte und bis zu 50 % weniger Nacharbeiten bei Installateuren. Stärkere Kundenbindung, geringere Gewährleistungskosten und größeres Vertrauen der Endkunden in Hager. Sicherere und emissionsärmere Gebäude für die Gesellschaft.
Über den wirtschaftlichen Nutzen hinaus
Die Bewertung berücksichtigt nicht nur wirtschaftliche Effekte, sondern auch den gesellschaftlichen Nutzen. Besser konfigurierte Installationen senken den Energieverbrauch von Gebäuden. Weniger Nacharbeiten bedeuten weniger Fahrten zur Baustelle und damit geringere CO₂-Emissionen. Eine bessere Einhaltung normativer Anforderungen reduziert zud das Risiko elektrischer Zwischenfälle. Jede geschulte Fachkraft bringt diese Vorteile Jahr für Jahr in zahlreiche Projekte ein.
„Jede Stunde, die wir durch bessere Schulungen einsparen, kann in wertschöpfendere und zugleich emissionsärmere Tätigkeiten investiert werden“, sagt Yves Peters.
Zurück in Blieskastel geht der Workshop zu Ende. Der Zählerplatz besteht die Prüfung. Die Elektrofachkräfte packen ihr Werkzeug zusammen. Schon morgen werden sie das Gelernte anwenden – und damit die Leistungsfähigkeit von Gebäuden für viele Jahre prägen. Der Nutzen dieser Investition reicht weit über den Schulungsraum hinaus.
Sie möchten mehr erfahren?
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Soziales des Hager-Nachhaltigkeitsberichts 2025/26.
Trainer Thomas Marx leitet eine Schulung für Wohngebäude. Dabei vermittelt er das Lösungsportfolio von Hager sowie normative Anforderungen und Anwendungsregeln, damit Installateure normgerechte und qualitativ hochwertige Installationen ausführen können.
Der durchschnittliche Auftragswert bezeichnet den durchschnittlichen Umsatz je Kundenauftrag. Er wird berechnet, indem der Gesamtumsatz durch die Anzahl der Aufträge geteilt wird.
Basierend auf den von Anthesis durchgeführten Untersuchungen.