Leistung aus der Region

RCSA-Stadion

Leistung aus der Region

Die 160 Mio. € teure Sanierung des Straßburger Meinau-Stadions erforderte eine ebenso ambitionierte elektrische Infrastruktur. Gemeinsam mit fünf elsässischen Partnerunternehmen realisierte Hager das Projekt in einem kooperativen, regional verankerten Modell, das langfristigen Mehrwert für das Stadion und die Region schafft.

Am Sonntag, dem 9. November, füllten 32.000 Zuschauer das neu erweiterte Meinau-Stadion im französischen Straßburg, um das Spiel des Racing Club de Strasbourg Alsace gegen Lille zu verfolgen. Zwei Jahre Bauzeit haben das traditionsreiche Stadion grundlegend verändert. Die Kapazität wurde von 26.000 auf 32.000 Plätze erhöht1. Architektur und Infrastruktur wurden vollständig neu konzipiert, um eine leistungsfähige, zukunftssichere Arena zu schaffen, die auch internationale Großveranstaltungen ausrichten kann. Und hinter jedem Flutlicht, jedem Sicherheitssystem, jeder Medienanbindung und jedem Hospitality-Bereich arbeitet heute eine vollständig neue elektrische Infrastruktur.

Auf einen Blick

Die Herausforderung: eine komplette elektrische Infrastruktur für die Modernisierung eines Stadions mit 32.000 Plätzen, umgesetzt unter hohem Termindruck und in enger Zusammenarbeit mit fünf regionalen Elektroinstallationsunternehmen.

Der Ansatz: Hager lieferte das komplette System, von einer 12 Meter langen Hauptschaltanlage bis hin zu 10.000 wandmontierten Geräten. Ergänzt wurde dies durch einen projektspezifischen Pufferbestand sowie eine BIM-gestützte Planung gemeinsam mit dem ELSA-Konsortium.

Das Ergebnis: ein zukunftsfähiges Stadion mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen um mehr als 50 % zu senken, realisiert durch eine regionale Zusammenarbeit, die Arbeitsplätze vor Ort stärkte und 60.000 Stunden sozialintegrativer Beschäftigung ermöglichte.

Vom Rückgrat aus konzipiert

Im Zentrum der von Hager gelieferten Installation steht eine 12 Meter lange Hauptschaltanlage mit vier TGBT-2500-A-Feldern und zwölf Leistungsschaltern, ergänzt durch 80 Unterverteilungen, die über das gesamte Stadion verteilt sind.1 Mehr als 10.000 wandmontierte Geräte1 der Produktreihen gallery und cubyko2, 3 sowie 150 km Kabel verbinden sämtliche Bereiche des Stadions, vom Spielfeld bis zu den obersten Zuschauerrängen. Gemeinsam bilden diese Systeme ein widerstandsfähiges Rückgrat, das die Energieverteilung für Beleuchtung, Sicherheitstechnik, Medieninfrastruktur und alle Abläufe am Spieltag gewährleistet. Neben einer hohen Leistungsfähigkeit wurde die elektrische Infrastruktur auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt, eine wesentliche Voraussetzung für den effizienten und sicheren Betrieb eines öffentlichen Veranstaltungsortes über viele Jahrzehnte hinweg.

Die Planung erfolgte durchgängig auf Basis von Building Information Modelling. Dadurch konnten sämtliche Gewerke optimal koordiniert und das komplexe, in mehreren Phasen umgesetzte Programm effizient ausgeführt werden. „Mit der Infrastruktur des Meinau-Stadions haben wir eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Hager auch komplexe Großprojekte erfolgreich realisieren kann. Es zeigt das Vertrauen, das uns bei bedeutenden Referenzobjekten wie diesem entgegengebracht wird“, sagt Laurent Kuntzmann, District Sales Manager – Project North-East.

Wenn fünf regionale Partner und ein Industrieunternehmen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, entsteht weit mehr als eine effiziente Projektabwicklung. Es entstehen Kompetenzen, die der Region langfristig zugutekommen.

Laurent Kuntzmann

District Sales Manager – Project North-East

Fünf Unternehmen, eine Mission

Der Umfang des Projekts erforderte mehr als einen einzelnen Auftragnehmer. Deshalb arbeitete Hager mit dem ELSA-Konsortium zusammen – einem Zusammenschluss von fünf elsässischen Elektroinstallationsunternehmen. Diese Zusammenarbeit bündelte regionales Know-how, reduzierte transportbedingte Emissionen und stärkte die Beschäftigung in der Region. Hager passte seine Prozesse, Planung und Logistik gezielt an die besondere Struktur des Konsortiums an. Durch die Einrichtung eines projektspezifischen Pufferbestands konnte Hager die Terminvorgaben zuverlässig einhalten und gleichzeitig Eillieferungen bei Notfällen reduzieren – ein wichtiger Beitrag zu einer effizienteren und nachhaltigeren Lieferkette.

„Wenn fünf regionale Partner und ein Industrieunternehmen gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten, entsteht weit mehr als eine effiziente Projektabwicklung. Es entstehen Kompetenzen, die der Region langfristig zugutekommen“, führt Laurent Kuntzmann weiter aus.

Zahlen und Fakten

10000 +

wandmontierte Geräte

150 km

Kabel

860 m²

Photovoltaikmodule

60000

Arbeitsstunden im Rahmen sozialer Eingliederungsmaßnahmen

32000

Sitze (gegenüber vorher 26.000)

Ein Stadion, das Mehrwert schafft

Die Transformation des Meinau-Stadions geht jedoch weit über seine elektrischen Systeme hinaus. In der für den kommenden Sommer geplanten Endkonfiguration integriert das Stadion unter anderem über 860 m² Photovoltaikmodule, natürliche Verschattungselemente aus recycelten Rumpfsegmenten von Airbus-A340-Flugzeugen sowie einen vollständig neu gedachten städtebaulichen Ansatz, der das Stadion stärker in den Stadtteil öffnet – darunter eine 5.000-Personen-Fanzone, 2.500 Fahrradstellplätze und 650 neu gepflanzte Bäume. Durch diese Maßnahmen soll der CO₂-Ausstoß um mehr als 50 % gesenkt werden. Darüber hinaus entstanden etwa 60.000 Arbeitsstunden im Rahmen sozialer Eingliederungsmaßnahmen – ein weiterer Aspekt, der den gesellschaftlichen Mehrwert des Projekts für die Region unterstreicht1.

Für Hager stellt dieses Projekt einen besonderen Meilenstein dar. Es steht beispielhaft für eine starke Vision nachhaltiger Entwicklung, die auf lokalem Vertrauen, gemeinsamem Know-how und einer langfristigen Wertschöpfung für das Ökosystem der Region basiert. „Dieses Projekt zeigt, was möglich ist, wenn gemeinsame Werte auf gemeinsamen Gestaltungswillen treffen – ein regionales Stadion, realisiert mit regionaler Kompetenz“, führt Laurent Kuntzmann abschließend aus.

Hager Group: Hager elektrifiziert das RCSA-Stadion. Online-Pressemitteilung, 19. November 2025.

cubyko wurde in Frankreich unter der Marke Hager entwickelt und ist eine Schalter- und Steckdosenserie aus recyceltem ocean-bound Kunststoff.

Hager Group: Référence chantier: stade de la Meinau à Strasbourg. Projekt-Referenz, o. D.

PULSE: Hager Sustainability Impact Review 2025/26 – undefinedBrief des Vorsitzenden des Aufsichtsrats – undefinedBrief des Chief Executive Officer – undefinedEinleitung – undefinedUnser Markenversprechen – undefinedZurück zu Blau – undefinedOperative Exzellenz – undefinedEinleitung – undefinedDer Wandel zur Kreislaufwirtschaft – undefinedLeistung aus der Region – undefinedVom Verbraucher zum Teil der Infrastruktur – undefinedHager auf einen Blick – undefinedEinleitung – undefinedWandel gestalten, Dynamik entfalten – undefinedDie Zukunft wartet nicht – undefinedEinleitung – undefinedDas Dach, das sich selbst bezahlt – undefinedÜber die letzte Meile hinaus: Wege zur Klimaneutralität – undefinedWenn Gebäude denken lernen – undefinedDie Talentformel – undefinedKompetenzen fördern, Wachstum stärken – undefinedVon Fischernetzen zu Leitungsschutzschaltern – undefinedUnsere Nachhaltigkeitsschwerpunkte – undefinedNachhaltigkeit in Zahlen – undefinedKontakt / Impressum – undefined